This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:静态电流。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387987/tlv773-quiescent-current

器件型号:TLV773

工具与软件:

嗨、团队:

即使输出电流按如下所示增加、接地电流也恒定。
为什么会这样呢?
我认为、随着输出电流的增加、接地电流也会增加。
接地电流和 静态电流有什么不同?



BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    请参阅 了解 LDO 稳压器的术语和定义的第3页 、详细了解静态电流(也称为静态电流)。  

    并参阅 LDO 基础知识(修订版 A)第11页(TI.com) 以了解有关静态电流的更多信息。  

    这些资源可以解答您的问题!

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的答复。
    我明白了。

    顺便说一下、我看不到 LDO 基础知识。
    您可以查看一下吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    请试用: LDO 基础知识(修订版 A)(TI.com)

    您还可以在互联网浏览器中查找 LDO 基础知识、它会弹出。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    没有,我无法打开该页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    请在互联网浏览器中查看 LDO 基础知识。 这应该起作用。 此外、我们还有介绍 LDO 基础知识的视频、您也可以在网上找到这些视频。

    此致!

    Hannah