This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:无电压、SoC、可视显示屏上有电流、无法执行电压校准(BQ34Z100PWR-G1)

Guru**** 1783250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389268/bq34z100-no-voltage-soc-current-on-visual-display-and-unable-to-perform-voltage-calibration-bq34z100pwr-g1

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我是 Race Energy 的 Abhishek、在 BMS 电路板设计中使用 BQ34Z100PWR-G1电量监测计 IC 时遇到了几项挑战。 非常感谢您帮助解决这些问题。

我正在处理一个使用 BQ34Z100PWR-G1电量监测计 IC 的项目。 对于电量监测计 IC、我遇到了一些问题。 在可视显示屏中、我没有看到任何电压、SoC (充电状态)或电流值。 此外、我无法执行电压校准。

我正在使用一个标称电压为[48V]的[Battery type-14S 11P battery package]电池。

我已尝试[编程 golden image 并尝试校准电压]、但尚未解决该问题。

这是否是 BQ Studio 和 BQ34Z100PWR-G1的已知问题 ?为了使电压校准正常工作、我是否需要配置一些特定设置?

我已附上 BQ Studio 的屏幕截图、其中显示了缺失的数据。

提前感谢您的任何帮助!

此致、

JR 硬件工程师、

Abhishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个重复的线程;我将锁定该线程并回答打开的另一个线程。

    谢谢!

    Evan