This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27z561和 bq35100浮点转换相同?

Guru**** 2814895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27Z561-R2, BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378857/bq27z561-bq27z561-and-bq35100-floating-point-conversion-the-same

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQ35100、、、 BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

bq35100和 bq27z561-R2器件相关工作。 当前正在进行电流校准... 之前、我成功地对 bq35100器件执行了校准实用程序。 该手动操作指定了浮点转换算法。 通过 bq27z561器件实现/将与 bq27z561器件配合使用、这是必需的。 当前正在进行电流校准、不对该器件使用浮点转换、也无法成功校准器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    bq27Z561-R2的电流校准过程可在电量计 TRM 中找到。 此外、如果您使用 EVM、则可以参阅 bq27z558EVM 用户指南 以了解电流校准(这是不同的电量计、但 EVM 类似、bq27Z561-R2可以遵循此过程)。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有回答这个问题 Jonny。 bq35100需要特殊的转换方法。 bq27z561是否需要相同的方法?

    我不能从 float 转换为 ti 的格式。 至少这是它看起来的样子。

    -克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    我建议使用 bqStudio、因为您无需进行任何转换、这在 bqStudio 内进行处理。 您可以使用 bqStudio 校准一个电量 计、然后从电量计读回校准参数、再将这些值手动编程到另一个电量计上。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定吗、Jonny? 我认为由于单个仪表的差异而必须校准每块板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    这是正确的、但您可以校准多个器件、然后获取校准值的平均值、使用 bqStudio 将这些平均值代入电量计、然后您可以读出 bqStudio 报告的十六进制值并将该平均值编程到其他电量计上。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前设计不允许通过 bqstudio 访问电路板。 我已经编写了一个应用程序、通过板载微控制器进行手动连接。 因此、我询问了如何手动设置格式浮点。


    关于在开发套件上进行校准、然后仅使用校准数据运行(我可以校准电压和温度、电流会给我带来问题)、您有什么想法。

    格式是什么? 它与 bq35100浮点相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    乔尼和我现在还在研究这个问题。 我们很快就会回复您。

    此致、

    Nick