This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:使用较旧的 BQ28Z610 FW - I2C 超时复位

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388840/bq28z610-r1-using-older-bq28z610-fw---i2c-timeout-reset

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z610

工具与软件:

您好!

我们的电池制造商目前在设计中使用 BQ28Z610-R1。

但是、电池包看起来运行的似乎是 BQ28Z610 FW (请参阅下面的 gg 文件):

我已在 PCBA 上确认该器件绝对是  BQ28Z610-R1 -标记为 28Z6 10R1

TI 有人可以确认以下特性 不取决于固件版本并且是由 R1硬件本身引起的吗?

8.3.12 I 2C 超时如果 I2C 总线保持低电平~2秒、I2C 引擎将释放 SDA 和 SCL。 如果 BQ28Z610-R1器件保存了这些线路、则释放这些线路会释放主设备来驱动这些线路。 注意:低电平时间设置可由固件控制、但硬件默认值为2秒。

典型值是2秒还是最大值? 我们是否应该保持更长的时间以保证 I2C 引擎在工艺、电压和温度范围内释放?  

谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  

    此处的2秒应为标称时间。  

    此致、  

    Jonny。