This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385845/tps23730-tps23730

器件型号:TPS23730

工具与软件:

您好!

我们已 根据参考原理图 PMP22494AP (001)_Sch.PDF设计了隔离式6级 POE 电源。(使用次级侧调节的反激式设计)。

输出为12V/4A。

RJ45引脚对1 = 1-2 (DC+)和3-6 (DC-)。

         对2 = 4-5 (DC+)和7-8 (DC-)。

在设计中、APD 引脚连接到 PGND、PPD 引脚保持断开。

该设计不适用于 POE++(IEE802.bt) 6类。 PSE 器件会检测到4级功率、并且不会提供高于30W 的功率。

我无法消耗高于2A 的输出电流。 当负载增加到2A 以上时、PSE 将关断。

我已在我的设计中输入分类电阻 CLSA = 31.7欧姆(27欧姆+ 4.7欧姆)和 CLSB = 130欧姆(120欧姆+ 10欧姆)。

但 PMP22494原理图中 CLSA 和 CLSB 至 VSS 的电阻为31.6欧姆。

哪项正确?

PSE 未切换到5级或6级的原因是什么?

是否还有其他可编程引脚配置为5类或6类?

此致、

Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kiran:

    感谢您发送编修!

    您的设计正确、即 CLSA = 31.7且 CLSB = 130。  

     

    此外、我是否能够知道您使用了哪种 PSE?  PoE++和802.3BT 使用不同的分级方法。 这两种方法与6类 PD 不兼容。  

    您可以通过 www.ti.com/.../5781876140001查看更多详细信息

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kiran:

    我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang