This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:使用交叉电缆时 PoE 无法正常工作

Guru**** 2512705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382202/tps2373-4evm-758-poe-not-working-with-crossed-cable

器件型号:TPS2373-4EVM-758

工具与软件:

您好!

我遇到了使用标准交叉电缆通过 PSE 为评估板供电的问题。

我已经尝试使用相同的设置 PSE+电缆为标准 PoE 器件供电、它可以正常工作、因此问题与开发板有关。

是否有任何帮助来了解该问题?

提前感谢您的帮助。

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francesco、

    感谢您的咨询。

    -我知道这是不是新的 TPS2373-4EVM-758在第一次测试时"失败"了?

    -是开路负载测试还是有负载? 如果有负载、那么负载功率是多少?

    -"故障"可能是配置问题,因为评估板上有一些跳线。 请配置为:

    J11短接

    J12短接

    J5短接至 VSS 侧

    J10选择"Class3"

    J7选择"Class4"

    R39使其电阻小于0.5k Ω

     

    -如果上述方法不起作用,您能否告诉我们 PSE 部件号,并向我们发送 PSE 的寄存器数据,以便我们检查故障是什么。

    此致、

    DIANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francesco、

    我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang