This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619-33 EP:电源电流问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390727/tps3619-33-ep-supply-current-question

器件型号:TPS3619-33-TPS3619 EP

工具与软件:

尊敬的 TI:

根据数据表、电池电源电流的最大值为100nA。

因此、如果 VBAT 连接到 CR2032电池、而 VDD 没有输入、则 Vout 的最大电源电流将为100nA。 是这样吗?

此致!

鲍里斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris、您好!

    我假设您引用的是上图中的值。 该值是突出显示条件下电池的最大电流消耗、这也是 OUT 悬空或连接到高阻抗输入的假设。 OUT 引脚最高可耐受300mA 电压。

    Jesse