This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:原理图检查

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388342/ucc2897a-schematic-check

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助检查以下 UCC2897原理图以及任何需要进行的调整吗

此外、客户将必须验证 EMI。请帮助查看 Ucc2897A 电路设计。 线路是可保留还是可增强 EMI 保护线路

e2e.ti.com/.../ucc2897.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图审阅需要大约1周。 或者、请将您的设计与 EVM 进行比较、然后在您不确定的地方提出特定问题-这有助于缩短审查时间。

    EMI 保护线是什么意思? 它在您的电路中的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -我看到您的电路中有任何 EMI 功能。 也不理解您的意思是"是否可以增强线路保留的 EMI 保护"。 您的电路似乎没有任何 EMI 功能。

    - REDL (R37)值太低,您需要在初始设计时将其值增加到约20k。

    - C8 (钳位电容)值太小,通常电容值应在33nF 到100nF 之间。

    - C18太小,通常应使用0.22uF。

    - VIN 引脚如果未使用,应处于开路状态。  什么是 VCC 函数。 D13和 D14将保持 VCC = VIN - 2二极管 VF。 不知道你想做什么

    -建议 R16 = 2k

    -偏置在软启动接近完成之前不可用。 软启动期间不清除是否足够的能量驱动 MOSFET Q8和 Q15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 黄红

    感谢您的评论

    由于客户需要测试 EMI、是否有任何建议的解决方案需要保留在电路中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、在转换器输入端、应该有 EMI 滤波器、使用一个差模扼流圈、一个共模扼流圈、每个扼流圈都连接一个 X 电容器。 此外、初级侧接地端和次级侧接地端之间应该有一个 Y 电容器。 变压器铁芯需要接地。