This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:通过 CC1和 CC2上的电容器降低 EMI

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389959/tps25810-lower-emi-with-capacitors-on-cc1-and-cc2

器件型号:TPS25810

工具与软件:

您好!

我们在充电应用中使用 TPS25810。

我们在 EMI 测试期间发现、从 CC1和 CC2到地添加1000pF 电容器时的性能要好得多。

您能帮助解释为什么会出现这种情况吗?

。  

之后

谢谢、Keith