This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:无法在充电器 IC BQ25720RSNR 上获得输出

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384377/bq25720-not-getting-the-output-at-charger-ic-bq25720rsnr

器件型号:BQ25720

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在使用 MCU 开发充电器板 BQ25720RSNR、以便在18.8V 输入和18.8V/6A 输出下运行。

未获得输出电压、已验证 MOSFET (Q7)的电压在引脚5、6、7、8上为18.8V、在引脚1、2、3上的电压为0。

是否可以在没有 MCU 和编程的情况下为电池充电?

您能帮我解决这个问题吗?

此致、

Tagore。


e2e.ti.com/.../4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V002_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    我的建议是订购 BQ25720EVM 并尝试一下。  

    www.ti.com/.../BQ25720EVM

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的建议、

    在此之前、我没有在低驱动 MOSFET (Q4)上获得电压。

    它需要程序

    此致、

    Tagore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    是的、它需要 MCU 来对充电电流进行编程。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我对设计进行了一些小改动、以便为锂离子电池组(18.8V/6A)充电。

    当我在空载情况下为电路板供电(18.8V/5A)时、其输出出现了小压降。

    但是当我尝试用负载(电池组-18.8V/6A)给板加电时、电池没有充电、我们检查了电池、状态很好。

    我是否需要更改任何电阻器值。

    您能帮我解决这个问题吗?

    此致、

    Tagore。

    e2e.ti.com/.../CHARGER_5F00_BQ25720RSNR_5F00_22_2D00_07_2D00_2024.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    您是否按照用户指南中的说明设置了充电电流和充电电压?

    https://www.ti.com/tool/BQ25720EVM

    此致、

    老虎