This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:默认行为设置

Guru**** 2530200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390107/tps25730-default-behaviour-setting

器件型号:TPS25730

工具与软件:

您好!

我们正在考虑在设计中采用 TPS25730D。 我们的理解是、默认操作(包括电压和电流限制的设置)是使用 ADCINx 引脚确定的。 因此、在不需要外部微控制器访问 I2C 寄存器的情况下、器件将根据通过 ADCINx 引脚的外部电阻分压器设置的默认配置持续运行。 这种解释是否正确?

 





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binyamin:  

    是的、您的解释是正确的。 TPS25730不需要外部 EEPROM 或 EC 通过 I2C 加载任何配置、PD 控制器本身将根据 ADCINx 电阻器引脚搭接引导并加载默认配置。 表8-1 (请参阅下面的屏幕截图)显示解码为数字值的电阻器引脚搭接(适用于所有 ADCINx 引脚)

    表8-3至表8-6显示了每个 ADCINx 引脚的电压/电流配置。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binyamin:  

    不客气、我将继续、关闭该主题。 如果您需要进一步的支持、请继续并打开新的 e2e 请求单、以便我们更好地跟踪该问题、如果该问题相关、您可以链接该主题。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin