This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:可采用 CS 拓扑工作、还具有过流和短路保护功能的新器件

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390924/lm7480-q1-new-device-which-can-work-in-cs-topology-and-also-has-over-current-and-short-circuit-protection

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930-Q1

工具与软件:

您好!

在主题 LM7480-Q1中:防范 ISO7637-2和 ISO 16750-2

用户 Praveen GD 提到:"我们确实有一款设备将在几个月内发布、它可以在 CS 拓扑中工作、还具有过流和短路保护功能。 "

我也对这种器件感兴趣。 实际状态如何? 是否有器件型号、数据表等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 LM74930-Q1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    是的、它是 LM74930-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir