This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-LM25184DESIGN-CALC:LM25184

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390664/lm25183-lm25184design-calc-lm25184

器件型号:LM25183-LM25184DESIGN-CALC

工具与软件:

从输入(电源)获取的最大电流是否可以设置为最大1A?

如果是、那么如何?  

我的系统要求该充电电路消耗的电流不超过1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您发送编修。  该电路具有内部固定峰值电流限制。  输入电流基本上是初级开关电流的平均值(三角脉冲序列)、所以内部电流限制不是输入电流限制。 您的输入电压范围是多少?Vout 和最大负载电流是多少?  

    谢谢!

    Youhao