This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:REGN 引脚65mA 网络的负载限制是否为?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390440/bq25703a-is-the-load-limit-of-regn-pin-65ma-net

器件型号:BQ25703A

工具与软件:

你(们)好

在典型应用原理图中、REGN 引脚通过10 Ω 电阻连接到 VCCA 引脚、以提供偏置电压。

数据表第12页的"REGN 稳压器"部分指出典型电流为65mA (VBUS = 10V、强制 VREGN = 4V)。

有两个问题:

(1) 65mA 是否是第二个负载的净电流? 我是否需要考虑 VCCA 引脚负载? 我想使用 REGN 驱动低功耗 MCU、但我需要先了解其净负载能力。

(2)我将使用 LDO 将 REGN 降压到3.0V、但 LDO 的绝对最大输入电压为6V。 我希望在 POR 上将 REGN 降低到5.5V 左右(在 MCU 运行之前、即 I2C 通信之前)。 它是否有可能做到这一点?

期待收到您的回复。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1.我们不建议加载 REGN。 65mA 使用外部负载进行测试、同时为内部逻辑供电。 带负载时、内部功耗可能会增加、从而降低外部电路的功率能力。  

    2. REGN 是器件内部的固定 LDO、不可调节。  

    此致、

    老虎