This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:输入电压范围和输出电压范围

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, LM5022, UCC28061, UCC28065, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388408/ucc28061-the-input-voltage-range-and-output-voltage-range

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件:LM5022UCC28065、UCC28070 LM5122

工具与软件:

输入和输出电压的范围是多少?

输入电压:20V;输出电压:50V, 在 CCM 模式下工作是否可能?

TI 是否具有升压交错 IC? 该函数与 LM5022类似、但我需要交错。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在寻找 PFC 控制器还是升压控制器?  

    UCC28061是一种升压 PFC 控制器、在我看来、您正在为直流/直流应用寻找一种升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 PFC 控制器和升压控制器。

    我想问一下 输入电压:20V;输出电压:50V 、在 CCM 模式下工作是否可行?

    还需要交错升压控制器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28061是一款交错式升压 PFC 控制器。 不过它是 CrCM 模式。 较新系列是 UCC28065

    如果您需要交错 CCM PFC、我们有 UCC28070。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    TI 是否有升压交错式升压控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此申请分配给合适的团队来处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的工程师不在办公室。

    他明天将作出答复。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间太长。 该螺纹在重新分配后必须已低于我们的雷达。

    如果您正在寻找交错升压控制器、我可以推荐 LM5122。
    https://www.ti.com/product/LM5122

    此器件符合您给定的输入/输出电压规格、并针对多相设计进行了优化。

    如果您对此器件有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 是否有可以用于 LM5122的典型电路?

    或者只使用此简化 图来设计我的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们有一个 EVM 板、其中显示了包含两个相位的典型 LM5122应用:
    https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-2PH
    产品页面上还提供了第二个仅具有一个相位的 EVM。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我想要普通的升压转换器、 只需使用 简化图来设计我的项目?

    好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只需要一个相位、则可以使用"更简单"的设计(只有一个 LM5122)。
    这里是 EVM 参考:
    https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-1PH

    我首先推荐了两相板、因为您最初需要一种交错式升压设计。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!