This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:在 SPI 接口中执行 CRC 计算

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377426/tps274c65-crc-calculation-in-spi-interface

器件型号:TPS274C65

工具与软件:

TPS274C65的数据表中未描述 CRC 计算的类型。 不清楚如何计算 CRC 以及传输了多少位   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold、您好!

    好问题! 我发现它是一个起始值为1111的4位 CRC、它有一个生成多项式 X4 + X + 1。

    我已联系我们的设计人员以获得有关 CRC 计算方式的说明、因此我一收到她的回答、我就会立即答复您。

    此致、

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold,

    根据我们的设计人员、  

    CRC 计算从 MSB 开始。

    在可寻址模式下、所有32位都包括在 CRC 计算中。 在菊花链模式下、包含所有24位。

    此致、

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我们发送一个代码示例、说明此芯片的 CRC-4计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold,

    我们正在努力获取 CRC 代码示例、完成后会将其发布在 E2E 上。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经实施了 CRC-4并在 www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html 中进行了验证
    (CRC-4、起始值0xF、发生器多项式 X4 + X + 1)

    我无法通过 CRC 与 TPS274C65通信、因为芯片计算 CRC 的方式不同。
    因此、我仍然需要帮助。