This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:TPS2560DRCR 和 TPS2561ADRCR 之间的区别

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A, TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391020/tps2560-difference-between-tps2560drcr-and-tps2561adrcr

器件型号:TPS2560
主题中讨论的其他器件:TPS2561A

工具与软件:

嗨、团队:

 TPS2560DRCR 与 TPS2561ADRCR 之间的区别是什么 ? 它们是 P2P 器件吗?

DRC 和 ADRC 有何区别?

BR、

COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI:

    基本上可以比较两个产品系列:

    1. TPS256x
    2. TPS256xA

    TPS256xDRCR 和 TPS256xADRCR 是 P2P。 但是、TPS2560为低电平有效、TPS2561A 为高电平有效。

    OPN 末尾的 DRC 指的是10引脚 WSON 封装名称。  

    我查看了他们的产品说明书、从功能上讲、它们基本上是相同的器件。 它们的绝对最大值、建议运行条件、电气特性和典型特性图都是相同的。  

    我发现的两个区别是

    1. MSL (湿敏等级)峰值温度 TPS2560DRCR 为2级-260C-1年、TPS2561ADRCR 为1 级-260C-Unlim。
    2. 制造位置  

    希望这对您有所帮助、