主题中讨论的其他器件:AM6421、
工具与软件:
您好!
我们在其中一个设计中使用了带有处理器 AM6421的 PMIC TPS6521903。 根据我们的要求、TPS6521903更适合我们的应用。
对于 TPS6521903、引脚编号为25 (EN/PB/VSENSE)、默认配置为 PB (按钮)、并且我们需要将其重新配置为 EN (Enable)。
根据数据表、要将此引脚的功能更改为 EN、我们需要在器件在 FSD (首次电源检测)之后处于运行状态后、将寄存器"MFP_2_CONFIG"的位"EN_PB_VSENSE_CONFIG"配置为0x00。
所以、我的查询是、
此配置更改是永久性(非易失性)更改还是每次关闭和打开 VSYS 时是否需要配置此设置?
此致、
Nikhil Jadhav