This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:可以在电池和 OUT 引脚之间添加二极管吗?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24018, BQ24085, BQ25170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390037/bq25170-is-it-okay-to-add-diodes-between-battery-and-out-pin

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件:BQ24085、BQ24018

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其现有产品中使用了 BQ24085和3个二极管。

他们参考了下面的 E2E 主题。 对于防爆标准、添加 DIODS 的原因是相同的。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984747/bq24064-about-bat-pin

现在、他们检查其他电池充电器 IC、这些 IC 具有比 BQ24085更高的电池调节电压。

最初它们看起来是 BQ24018、但发布日期为2002年、最后修订版本为2014年。 我想它是旧器件。

TI.com 建议使用 BQ25170而不是 BQ24018、因为 BQ25170是较新的器件。

但是 BQ25170没有 BAT 引脚(电池电压检测输入)。 我有一个问题、BQ25170可以像 BQ24018一样工作、添加3个二极管。

您能否检查一下配备3个二极管的 BQ25170是否可能、它是否能够正确地为图形充电?

也可以向我的客户推荐其他适合我的充电器 IC。

我的客户正在寻找电池充电电压高于4.2V 的线性充电器 IC。

请检查此问题。谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    较新的线性充电器(BQ2517X)没有 BAT 引脚、此选项在较旧器件上很常见。

    BQ25170无法很好地与输出中的二极管配合工作、正向压降将导致充电电压出现误差以及其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    我知道 BQ2517x 没有 BAT (电池电压检测输入)、因此会导致错误。

    BQ24018怎么样? 您是否认为 BQ24018和3个二极管适合以上螺纹? 它是否有即将停产的计划?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它是否有计划要停产?

    如果有订单、设备不会进入 EOL 状态、请参阅 此处的政策。

    BQ24018 (4.36V)可能可以正常工作、客户需要使用电池和二极管评估电路中的器件。