This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:Webench、用于22-26.4V 至12V/2A 设计

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384171/lm62460-webench-for-22-26-4v-to-12v-2a-design

器件型号:LM62460

工具与软件:

嗨、团队:

假设器件可以支持规格、但表明无法创建设计。 您能否检查原因并修复它? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您的设计标准似乎将器件置于超过允许的最大结温的高风险之下。 您是否能够 考虑其他更适合您规格的器件?  

    此致!

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们也可以尝试其他解决方案、但我认为 LM62460应该可以支持此规格、因为它可以支持24V 至12V6A。 在 Webench 工具中似乎存在问题。 您能仔细检查一下吗?

    此致、
    Sam Ting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我已请求 WEBENCH 团队提供反馈。 感谢您的耐心等待、帮助他们调查您的问题。

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    WEBENCH 团队正在努力研发 LM62460的仿真模型、下周应该会发布最新消息。

    谢谢!

    Ryan