This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:为 OC 运行选择适当的电流阈值限制

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390094/ucc21710-selection-of-proper-current-threshold-limits-of-oc-operation

器件型号:UCC21710

工具与软件:

专家们、您好!

我们正在设计 OC 阈值限值、并且对于允许我们设置的限值有一点困惑。

首先、我们使用的 SiC 模块是 MSCSM120HM16CTBL3NG

查看数据表、发现 RDS (on)范围为12.5m Ω 至16m Ω

它们还提及了 RDS (on)与结温曲线(Tj)的关系、

在 OC 计算中、我们所采用的 RDS (ON)值是多少、我们感到有点困惑

其次、我们希望在触发 OC 之前允许尽可能多的电流。、查看 SiC 数据表:

所以、设计 OC SO 在300安培时触发、或者 OC 在120安培还是150安培时触发是可以的吗?

这是我们目前拥有的内容、希望倾听您对 OC 安全限值的想法:

所使用的高压二极管是 US3M-13、通过查看它的 Ir 与 Vf 曲线、我们可以看到、如果 R1为2.2K (20V/2.2k = 9mA)、则 Vf 大约为0.5V

我计算了电流阈值(如果 RDS (ON)的典型值为1`6m Ω 和12.5m Ω、w.r.t 上述 RDS (ON)与 Tj 曲线)。如果我们认为 RDS (ON)为12.5m Ω、则阈值超过300A!!、我的理解是否正确?

第三、计算器工具中显示的 OC 电路主要取决于 HV 二极管、如果 HV 二极管发生故障、则高压将 传递到 R2、这会导致 UCC 发生故障? 此外、 二极管上的电容耦合也会使高电压到达 R2的顶部、也可能进入 IC。 在使用 UCC21710的 OC 设计中如何注意这些点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ak:

    感谢您回答详细的问题。

    电源模块允许的最大电流在不同的温度下(室温150A)和(热时120A)变化。 这是电源模块(PM)的最大工作电流 、在正常运行(基于系统温度)时不得超出该电流。 但是、在 SC 事件期间、它只能在短时间内承受2倍的最大电流(脉冲电流)。  

    ~正常工作电流必须为6 μ A、电源模块(PM)支持的最大电流不应超过该值。   您可以联系制造商、了解 SC 耐受时间。 通过这种方式、您可以定义  最坏情况下在 SC 事件期间允许的持续时间。

    通过栅极驱动器、您需要定义分压器分压比 、以便 在达到具有待机时间的 SC 之前达到 VOC 阈值+关闭 GATE。 如果您计划了最坏的情况(室温和热)->无论哪种情况具有最低的 SC 时间、请对其进行规划、其他情况将自动涵盖在内。

    是的、当 HV 二极管发生故障时、它会使 HV 接触栅极驱动器、通常建议规划2个串联的 HV 二极管、使 HV 二极管的耐受电压减半、并且能够承受更高的系统电压。  

    为此、我们建议规划低电容 HV 二极管、以免 OC/DESAT 节点被拉低。 您还可以在 OC/DESAT 节点上使用肖特基二极管、以免将 OC/DESAT 节点拉低。  请参阅下面的参考原理图、

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377445/faq-ucc21710-q1-schematic-and-layout-recommendation

    希望它能解答您的问题。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi、

    感谢您的答复、您能否推荐一个起始 HV 二极管器件型号/系列、以便我们了解此应用所需二极管的详细特性、所提供的链接没有提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ak:

    我们使用了 STTH112A HV 二极管。 您可以寻找具有较低电容的 HV 二极管来满足系统电压要求。

    谢谢

    SASI