This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:软启动不起作用

Guru**** 2654805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390967/lm5035-soft-start-not-work

器件型号:LM5035

工具与软件:

尊敬的专家

应用是输入160V 到576V 交流电、输出为24V 200W。

当低电压输入为160V 时、没有软启动过程、开关宽度始终在1.6uS 左右、不是逐渐增加。 当高压为280V 输入时、有一个软启动过程。 您能给我们一些建议、为什么没有软启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SS 在低输入线(最高输入电流)下无法正常运行、请检查以确保转换器未在过载条件下启动。 确保转换器在160V 启动期间不会进入断续模式。 在160V 输入和280V 输入期间检查 RES、CS、SS 和 LO (直接在 IC 引脚上测量)处的波形。

    Steve