This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65940A0使用缺陷

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388269/tps65094-tps65940a0-usage-defect

器件型号:TPS65094

工具与软件:

您好:

我在 Intel Apollo Lake 设计中使用了 TPS650940A0RSK。 我们生产了10块电路板、其中一块电路板的系统出现电源故障。 这似乎是1.8V 输出(BUCK4)上的功率下降、导致 PMIC 没有输出。

焊接或芯片本身的问题目前可以排除。 因为它在开始时是好的,它可以正常工作,并且这个问题发生在一段时间后的老化。 IC 在正常温度下的最高温度为45.1℃ 25℃、在60℃ 下为68.4℃。 当芯片在室温下使用时会出现问题、应该和温度无关。 我想分析造成这种现象的原因。 您能给我一些关于如何解决这个问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够移除芯片以执行 ABA 交换? 这将有助于隔离故障行为是否来自于该单元、以及该电路板在与不同单元搭配使用时是否表现良好。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    进行了交叉测试、发现问题出在芯片之后、一开始还不错、发现问题出在使用过程中。 目前、我已经排除了烧芯片温度的可能性、电流不在过载时使用、原理图设计与演示板一致、请问还有其他可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、要损坏器件、需要违反数据表中列出的绝对最大参数(过压、过流、极端温度)条件。 如果您可以确定哪些引脚显示损坏迹象、则最好在系统的工作板上使用示波器来监控这些引脚、以查看是否存在任何意外的电压瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量芯片的每个管脚时、未发现明显的异常。 测量波形时、BUCK3、BUAK4和 BUCK5都显示压降。 根据波形、BUCK4首先下降、下降后恢复、然后全部断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否与以下主题有关?: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388720/tps65094-the-buck-issue-for-tps650940?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS650940#

    此致、

    James