This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:推荐的升压控制器(模拟)

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389419/lm5155-q1-recommend-boost-controller-analog

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI

希望 TI 推荐以下条件的升压控制器

类型:无隔离类型(或可能的隔离类型)

升压开关频率:频率更低、30kHz ~更高、无限制

输入电压(直流):60Vdc (最小值)~ 311Vdc (最大值)

输出电压(直流):500V 直流

升压占空比:无限制(我希望低于95%或设计的电路低于95%)

功率器件:无限制(无 Si SiC GaN FRD)

输出功率:400W 最大值(60Vdc/500V 直流)~ 2600W 最大值(311Vdc/500V 直流)

功能1:升压 en/dis (开/关)<我将使用 MCU 的 GPIO (例如 C2000)进行控制

功能2:汽车

功能3:使用外部隔离或高功率栅极驱动器+功率器件 SiC (~1200V)或 GaN (~650V)

最棒的餐厅 Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    感谢您使用 E2E。

    可以使用 LM5155、但开关频率不能低于100kHz。

    也许像 UCC28180这样的 PFC 控制器是更合适的解决方案。

    我会将该主题转发到相应的产品线。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的莫里茨

    感谢您的答复。

    如果我使用 CCM 模式、我会检查 UCC28180。

    其他 DCM 模式、我会检查 LM5155。

    我可以设计 CCM 和 DCM 之间的两个电路。

    我也会等待其他意见。 感谢您的答复。

    此致、崔熙燮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议重新发布新的 E2E 主题、主题标题中应包含适当的器件型号。 这将确保指定合适的产品专家来提供帮助。

    Steve