This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:升压转换器48V 至270V

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374395/lm5156h-boost-converter-48v-to-270v

器件型号:LM5156H

工具与软件:

您好!

我使用 webench 设计具有 LM5156HPWPR 的270VDC 700mA 电压升压器 。
此外、我还需要按照器件数据表中的建议微调输出电压(图10-7)。 输出应从80V 更改为270V。

在标称条件下、当 webench 建议至少具有35°时、相位裕度约为34°。
TE 占空比似乎可以、但我有一些问题、即当电压调节至较低值或输出电流低于700mA 时。
您能检查一下设计吗?

关于 MOSFET 我正在考虑 IXFX98N50P3,有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../Booster1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    感谢您使用 E2E。

     35度的相位裕度会过小、无法确保稳定运行、尤其是在输出电压发生变化时。

    我建议至少要有60度。 您可以使用我们的快速入门计算器这个器件,它将推荐值,并显示一个波特图: https://www.ti.com/tool/download/SNVC224 .

    我推荐的另外一个很好的工具是 TI 功率级设计工具: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    MOSFET 似乎适合此应用。

    在您完成原理图后、请随时再次与我们联系以进行审查。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用建议的文档更新了参数。
    请查看共享文件吗?

    docs.google.com/.../edit

    关于 MOSFET、您能帮我选择 STW68N65DM6-4AG 还是  IXFX98N50P3吗?

    谢谢!
    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    您能否以 PDF 格式发送原理图、以便我进行审阅。

    对于 FET、IXFX98N50P3是更好的选择。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    原理图可在此处获取:
    https://drive.google.com/file/d/1J6IG7lNNKfk7ytzbb00SFwJPTjLucsII/view?usp=sharing

    谢谢!
    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    请以 PDF 文件的形式共享您的原理图。

    出于安全原因,我无法访问您的谷歌驱动器。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CS1506_5F00_R1_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    电流检测电阻应较小、建议使用4.5-5m Ω。 否则、结合斜率补偿电阻会过早触发电流限制。

    我还建议在栅极电阻器上放置一个占位符。

    原理图的其余部分似乎没有问题。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz,感谢您的及时回复。
    我在 PCB 上有一个9V 稳压器、您是否建议将该稳压器同时连接到 VCC 和 BIAS 引脚以获得更高的栅极电压?
    在标准6.85V 下、大电流/高电压 MOSFET 看起来很弱。

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    您是对的、以较高的电压运行 MOSFET 将是一个好主意。

    为此、您可以将9V 电压直接连接到 VCC。 您无需将其连接至 BIAS。

    此致

    Moritz