This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何使用不支持 PD 协议的电源进行充电

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389778/tps65987d-how-to-charge-with-a-power-supply-that-doesn-t-support-pd-protocol

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25723、、、 TPS65987

工具与软件:

大家好!

我们设计了采用 TPS65987DDH+BQ25723的充电电路、现在可使用 PD 协议电源对其正常充电

现在、我们又面临这样一个问题:在插入非 PD 电源时、如何设置才能进行充电?

我不仅想使用支持协议的电源进行充电、还想使用不支持 PD 协议的电源进行充电

如何配置 TPS65987D?

此致、

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    TPS65987D 将仅支持来自 USB-BC1.2电源、PD 1.2电源或 Type-C (非 PD 电源)的受电。

    要为 BC1.2配置、在端口控制寄存器中提供了 Charger Detect Enable 字段、您可以在其中设置 BC1.2。

    默认情况下、TPS65987通过在 CC 线路上呈现 RD 电阻器来支持 Type-C (非 PD)合约。

    如果所需的"不支持[ PD 协议]"电源位于这些选项之外、则 TPS65987可能不支持该电源。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    感谢您的答复、我会尝试您的建议。

    这是我的端口控制配置、我已经在"Charger Detect Enable"(充电器检测使能)字段中设置了 BC1.2检测、但似乎无法识别 BC1.2电源、我还需要进行哪些其他更改?

    此致、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    对于 BC1.2、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvae17a/slvae17a.pdf?ts BC=1721405781340&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    您是否将 D+/D-线路连接到 GPIO18/19?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、确保 GPIO 看起来与此类似。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    D+/D-线路连接到 GPIO18/19、GPIO18/19映射事件已设置为禁用。

    但是、BQ25723仍然只能在使用 USB-BC1.2电源和 Type-C (非 PD 电源)时输出正确的充电电压。PD

    我对"端口控制"进行了以下更改

    也许在使用 BC1.2电源时 TPS65987D 已经在工作、因为我设置的指示灯都处于开启状态、只是 BQ25723没有输出正确的充电电压。

    我认为我配置的触发事件有问题、我将触发事件设置为上电复位或硬复位、并且 BQ25723没有输出。

    我认为触发事件设置不正确、导致 TPS65987D 在插入 BC1.2电源后未通过 I2C 向 BQ25723发送配置命令。

    您或许可以告诉我如何在连接 BC1.2电源时设置触发事件。

    或其他原因导致了此问题。

    谢谢。此致、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    TPS65987D 只协商 BC1.2合约、不会使用当前合约更新 BQ 器件。 通常、电源默认提供5V 电压、并且仅针对更高电压合约更新输出电压。 如果您要根据当前合约设置电流限制、则需要外部 I2C MCU。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    感谢您的答复,我将尝试通过其他方式实现此功能.

    此致、

    Xavier