This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:LP5860EVM 应用程序源代码的可用性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860, LP5860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390756/lp5860evm-availability-of-the-lp5860evm-application-source-code

器件型号:LP5860EVM
Thread 中讨论的其他器件:LP5860

工具与软件:

您好!

我 最近购买了 LP5860 EVM 板、并成功使用了它。 我已向一位同事展示了其功能、他有兴趣将其用于演示 LED 和 MicroLED 的某些特定模式。

目前的 GUI 似乎是完美的这一目的,他将需要设计自己的图案,除了现有的(呼吸,彩虹,螺旋,..)。

遗憾的是、我只找到了应用本身以及针对 MSP430P401的示例代码。 是否可以获得(免费或购买)源代码以便使用 GUI Composer 对其进行定制?

此致、

Philippe SAUVAIN
研发系统工程师
The Swatch Group R&D Ltd、div. Asulab
Rue des Our 3.
2074 Marin-EPAGNIER
瑞士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe:

    实际上、GUI Composer 只显示了一些您可以在其上看到的固定模式。

    遗憾的是、如果我们要在 LP5860EVM 上实现某个模式、我们只能使用 MCU 来实现。 请根据 MSPM0查找以下示例代码。

    SPI: e2e.ti.com/.../LP5860_5F00_MSPM0G3507_5F00_SPI.zip

    I2C:e2e.ti.com/.../LP5860_5F00_MSPM0L1306.zip

    如果您需要任何支持、请告诉我、如果您有任何问题、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared