This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法更改数据存储器的值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389135/bq76952-unable-to-change-the-values-of-the-data-memory

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100MSP430FR2155

工具与软件:

您好、TI 专家!

我正在使用由 MSP430FR2155、BQ76952和 BQ34Z100组成的定制设计 PCB。 我正在尝试访问数据存储器寄存器、我将打捆从寄存器中读取数据、但当我尝试写入寄存器时、操作无法正常工作。 我在 TI 网站上获取了 BQ799x2示例代码中的代码。 我已经按照 BQ76952 TRM 中所述的步骤访问第13.1节中的数据存储器。 我将上传我要使用的代码以及逻辑分析仪的屏幕截图。 您能告诉我在这里可以做些什么吗?  

提前感谢! 祝你度过美好的一天!

    // main program
    CommandSubcommands(SET_CFGUPDATE);
    BQ76952_write(monitor, EnabledProtectionsA, 0x8C, 1);
    delayUS(50000);
    rx_arr = BQ76952_readDMA(monitor, EnabledProtectionsA, 1);
    tx_arr[6] = rx_arr[0];
    tx_arr[7] = rx_arr[1];
    CommandSubcommands(EXIT_CFGUPDATE);
    
    // source code
    int BQ76952_write(unsigned char Slave_address, uint16_t reg_addr, uint16_t data, int len)
{
    unsigned int sentbyte = 0;
        uint8_t TX_Buffer[3] = {0x00, 0x00, 0x00};
        uint8_t TX_RegData[7] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
       TX_RegData[0] = 0x3E;
       TX_RegData[1] = reg_addr & 0xff;
       TX_RegData[2] = (reg_addr >> 8) & 0xff;
       TX_RegData[3] = data & 0xff; //1st byte of data
       switch(len)
       {
           case 1: //1 byte datalength
               I2CSendBytes(Slave_address, TX_RegData, 4, &sentbyte);
               delayUS(2000);
               TX_Buffer[0] = 0x60;
               TX_Buffer[1] = Checksum(TX_RegData, 4);
               TX_Buffer[2] = 0x06; //combined length of register address and data
               I2CSendBytes(Slave_address, TX_Buffer, 3, &sentbyte); // Write the checksum and length
               delayUS(2000);
               break;
           case 2: //2 byte datalength
               TX_RegData[4] = (data >> 8) & 0xff;
               I2CSendBytes(Slave_address, TX_RegData, 5, &sentbyte);
               delayUS(2000);
               TX_Buffer[0] = 0x60;
               TX_Buffer[1] = Checksum(TX_RegData, 5);
               TX_Buffer[2] = 0x07; //combined length of register address and data
               I2CSendBytes(Slave_address, TX_Buffer, 3, &sentbyte); // Write the checksum and length
               delayUS(2000);
               break;
       }
       return 0;
}

unsigned char* BQ76952_readDMA(unsigned char Slave_address, uint16_t reg_addr, int len)
{
       unsigned int sentbyte = 0;
       unsigned int count = 0;
       static unsigned char RX_Buffer[3] = {0x00, 0x00, 0x00};
       uint8_t TX_RegData[7] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
       TX_RegData[0] = 0x3E;
       TX_RegData[1] = reg_addr & 0xff;
       TX_RegData[2] = (reg_addr >> 8) & 0xff;
       switch(len)
       {
           case 1: //1 byte datalength
               I2CSendBytes(Slave_address, TX_RegData, 3, &sentbyte);
               delayUS(2000);
               I2CReadBytes(Slave_address, RX_Buffer, len, &count);
               delayUS(2000);
               break;
           case 2: //2 byte datalength
               I2CSendBytes(Slave_address, TX_RegData, 3, &sentbyte);
               delayUS(2000);
               I2CReadBytes(Slave_address, RX_Buffer, len, &count);
               delayUS(2000);
               break;
       }
       return RX_Buffer;
}

unsigned char Checksum(unsigned char *ptr, unsigned char len)
// Calculates the checksum when writing to a RAM register. The checksum is the inverse of the sum of the bytes.
{
    unsigned char i;
    unsigned char checksum = 0;

    for(i=0; i<len; i++)
        checksum += ptr[i];

    checksum = 0xff & ~checksum;

    return(checksum);
}

进入 CONFIG_UPDATE 模式:  

数据写入:  

校验和:  

数据读取:  

退出 CONFIG_UPDATE:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的支票有些似乎有点偏离、应该看起来像这样:

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    是的、我知道校验和似乎是问题所在。 您能否查看我随附的代码中的校验和函数、并告知我该代码是否有问题?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在示例代码中使用该函数吗? 位于产品页面: https://www.ti.com/product/BQ76952

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:  

    我再次通过我的代码、校验和部分有一个小错误。 我进行了相应的更改并运行了代码。 但仍然是数据存储器参数未更改

    我附上该产品的逻辑分析仪屏幕截图。

    写入数据存储器参数:

    在 CONFIG_UPDATEMODE 中读取数据存储器参数:

    退出 CONFIG_UPDATEMODE 后读取数据存储器参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    写入数据存储器看起来不错。

    我注意到、当您阅读时、您缺少此部分:

    您需要在读取之前写入地址0x40。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas
    是的,这是问题,非常感谢您的帮助!