This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:在启动期间、输出引脚有一个0电平输出

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388800/uc3842-during-start-up-the-output-pin-has-a-0-level-output

器件型号:UC3842

工具与软件:

  

黄色波形为 PIN6输出波形、启动过程中有一个1ms 的0电平。 在输出0电平期间、1引脚的电平降至0.7V、这可能与比较器有关

我想知道为什么会发生这种情况、以及它是否会对电路以及芯片的使用产生影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因可能来自连接到 COMP 的电路。 似乎您正在尝试添加外部软启动、这很好、但检查 QE1 VBE 并确保转换顺利、尤其是在 CE51上的 IC = 0V 的启动期间。 另外在 RE15上添加一个肖特基二极管,阳极连接到 QE1基座,阴极连接到 Vref IC1。 此外、环路响应非常慢、这意味着如果 COMP 上存在任何过冲/下冲、恢复将需要很长时间。 可能是 COMP 在启动期间转换为低电平、且环路响应如此缓慢、允许 COMP 继续处于低电平、达到~0V 直至最终恢复为正电平...这似乎需要大约1ms 的时间。 查看 CE57和 RE20...DC 调节的时间常数会不太好、瞬态响应会很慢。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

         我重新测试了两个图、并 在 RE15上添加了一个肖特基二极管、添加二极管并没有太大变化。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、我建议测量闭环响应。 我猜 BW 为低电平、而且慢速响应允许 COMP 信号下降到关断~1ms 的电平。 此外、检查什么拓扑的转换器输出? 此外、您还可以使用 TI 功率级设计器来仿真功率级、并帮助对您的控制环路进行建模/优化。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Steven、 我还有一些疑问。" 闭环响应"和 BW 指的是输出电压的上升时间?"检查转换器的输出拓扑是什么?" "我不太明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要优化瞬态/启动响应、则需要了解闭环频率响应在做什么。 您需要使用网络分析器测量控制到输出的闭环响应、从而获得更常见的波特图、其中显示了增益和相位响应与频率间的关系。

    我所说的 "检查任何拓扑的转换器输出"是什么意思? 简单地问、相对于 OUT 缺失脉冲、转换器输出在做什么? 转换器输出负载的占空比可能为零(轻负载运行)。 输出启动是否显示受控软启动? 是否启动波形中存在任何下冲/过冲?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压有一点过冲、当脉冲为零时、电压下降、然后保持平坦。 我将了解频率响应。

    非常感谢您的答复