This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:不提供正确的输出

Guru**** 2521080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390147/tps7a03-not-giving-proper-output

器件型号:TPS7A03

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将使用 TPS7A03。 我们将获得0.89V 的输出、但我们需要3.3V 的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是您使用的是该器件的0.9V 版本。 对于所需的3.3V 电压、您会寻求  TPS7A0333 (xxx)  其中 33. 是电压输出(在本例中为3.3V)、xxx 是您使用的封装。

    如果您使用的是正确的版本、您能否提供系统原理图、以了解如何在输出端获得0.89V 电压?

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    感谢您对我们遇到的问题的回复、我们目前正在使用  TPS7A0309PDBVR。 由您的团队提供的样片。