This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:PMP31210中的 D3/D4/D7/D8有什么用

Guru**** 2811195 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390687/lm5143-what-purpose-are-d3-d4-d7-d8-in-pmp31210

器件型号:LM5143
Thread 中讨论的其他器件:PMP31210

工具与软件:

您好!  

a 我的帐户对 PMP31210的原理图有一些问题。 请帮助检查它们。

  1.  D3/D4/D7/D8齐纳二极管的用途是什么? 如果峰值电压低于 MOSFET 的最大值、是否可将其移除 VDS?
  2. 在电流检测电路中、通常两个 R12与 R13相同。 为什么原理图中的 R12和 R13不同?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    D3是一款反并联肖特基二极管、有时安装在降压稳压器设计中、以在死区时间内导通。 但是、此控制器的死区时间很短(15ns)、因此不需要包含此二极管(例如、请参阅 EVM)。

    R12是 CS 滤波电阻。 不应安装 R13或0Ω、因为 VOUT 引脚中有一个偏置电流会干扰 CS 电路。

    ——

    TIM