This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:8.3.1器件上电复位

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389107/bq25883-8-3-1-device-power-on-reset

器件型号:BQ25883

工具与软件:

您好!

我对数据表中的"8.3.1器件上电复位"有疑问。

1.请告诉我从 IC 启动到 I2C 接口已为通信做好准备的时间。 请告诉我时间的最小值、典型值和最大值。

2.请告诉我从 IC 启动到主机可以访问所有寄存器的时间。  请告诉我时间的最小值、典型值和最大值。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    很难指定。 即使充电器已为 I2C 通信做好准备、实际的 I2C 通信也取决于主机是否就绪、I2C 上拉源是否就绪等

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宁三:

    感谢您的答复。

    客户希望在 IC 启动500ms 后启动 I2C 通信。 您能告诉我在500ms 后是否可以进行通信吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、

    IC 应在500ms 后准备好进行 I2C 通信。

    谢谢!

    宁。