This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:TPS62933ODRLR SOT583发热问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390476/tps62933o-tps62933odrlr-sot583-heating-issue

器件型号:TPS62933O

工具与软件:

您好!

我们已经实现了 "TPS62933ODRLR SOT583" IC。

我们的规格是 A 24V 直流输入 和 A 5V 3A 直流输出 . 但是、在测试我们的电路时、我们观察到了 IC 正在加热 更改为更多 115°C。 请参阅随附的图片以供参考。

根据 说明书 最高温度 (图10-8. 管壳温度、VIN = 24V、IOUT = 3A) 84°C。

我们还附上了的图像 PCB 设计布局非常重要 所用物料清单 比较 .

幻灯片 引导我们 解决这种发热问题 .

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adi

    数据表图像基于具有500kHz Fsw 的 EVM、 您的 Fsw 为1200kHz。 较高的开关损耗会导致较高的 Tj。

    您可以通过悬空 RT 将 fsw 选择为500kHz。 您可能需要相应地更改电感器、您可以参阅数据表中的表10-2推荐 LC 组合。

    谢谢、此致。