This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25770G:关于 PTM 模式

Guru**** 2647065 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381904/bq25770g-about-ptm-mode

器件型号:BQ25770G
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

1.关于 PTM、为什么寄存器启用 PTM 时的浪涌电流。 否则、开关停止的条件是什么、系统电压是否达到某个值?  

swich 使能的条件是什么、系统电压是否达到一个值?

3.启用 PTM 后、充电器将在存在重负载时退出 PTM、以及出现什么情况。 否则、在退出 PTM 后、充电器何时会自动进入 PTM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在查看您的问题、我将提供由 EOW 提供的更新

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    感谢您的报告。 您能否列出每个波形的测试条件?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。 所有波形都位于 PC S0、ADAPTER-65W 4S 电池、 Ch1-充电器输入电压 Ch2-充电器输出电压 Ch3-充电器输入电流 Ch4- 一个充电器开关节点下。

    第一个和第二个波形测试条件:EV2400工具启用和禁用 PTM 寄存器。 第三个波形:在 PC S0下触发充电器输出电压。

    提示:PC S0下的系统功耗快速变化(从3.x W 到65 W 以上)、因此 第三个波形可以通过 PC S0下的触发器获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wang、

    1.启用 PTM 后、可能会有一些浪涌电流来为系统电容器充电。 当系统电压达到总线电压时、开关停止。  

    禁用 PTM 时、充电器以降压/升压模式运行、并继续以降压/升压模式运行、直到系统轨调节到最小系统电压。  

    3.是的、当 PTM 被启用时、如果检测到故障、充电器将退出 PTM 并在降压-升压模式下运行、并在故障清除后自动恢复到 PTM。  

    我希望这能解答您的问题。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回答、还有两个问题。

    通过寄存器禁用 PTM 后、重新进入降压/升压模式的条件是什么? 从第二个波形可以看出、输出电压似乎已降至特定的值?

    2.在第三个波形中、当适配器电流为0时、为什么充电器输入电压超过20V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wang、

    1.禁用 PTM 后立即重新进入降压-升压模式。 在降压/升压模式下、当系统电压高于最小系统电压时、开关可能会停止。  

    2.在第三个波形中、适配器过流时充电器会退出 PTM 模式。 由于适配器电流会突然切断、因此存储在寄生电感中的能量必须转移到某个地方、它可能会在输入电容器上产生一些动态电压。 您可以根据需要增大输入电容。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    禁用的 PTM 的行为存在一些困惑。 从第二个波形可以看到它没有立即进入降压-升压模式、但适配器切断了几次、然后开关节点激活。 因此、开关节点 ACTIVE μ?的条件是什么

    此致、

    Wang JL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在转换到开关节点活动状态时、该模式也称为降压/升压模式。 在降压/升压模式下、该电压可调节为系统电压、如图2所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统电压是否与当前电池电压有关? 有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 NVDC 架构中、VSYS=VBAT+0.16V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢