This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:选择电阻器公式

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389744/tps61094-selection-resistors-formula

器件型号:TPS61094

工具与软件:

您好!
我了解如何使用 OSEL、VCHG 和 ICHG 引脚。

1-)是否可以设置器件数据表中提供的16个值以外的值(表7.1、表7.2和表7.3)?

2) 2)如果可能、这是否适用于所有三个引脚?

3-)如果可以、您能否分享用于根据电阻计算所需值的公式? (我假设每个引脚都有不同的公式。 我想使用全部三个引脚的公式。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    感谢您的咨询。

    遗憾的是、TPS61094只能支持数据表中列出的电压和电流、没有其他选项。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的答复。

    如果我尝试使用表中未列出的电阻值进行调整、我将获得什么结果?

    此致、

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    如果电阻略微变化、则不会产生任何影响、TPS61094允许出现一些偏差。

    但 TI 建议电阻精度在1%以内。

    如果电阻变化过大、电压和电流也可能变为另一个值。

    它在内部是分段的、不是连续的、所以没有公式。

    此致、

    Nathan