This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:OC 保护检测阈值

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387629/ucc21710-q1-oc-protection-detection-threshold

器件型号:UCC21710-Q1

工具与软件:

你好。

我想确认 OC 引脚的 Vocth。

Vocth (检测阈值)的指定方式与数据表中相同。

Vcoth 最小值0.63V、最大值0.77V

但是、当我在-20C 下测量时、结果是0.61-0.63V、这超出了规格。

您能告诉我、为什么它超出了规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:

    OC 引脚是一个输入引脚、Voch 阈值是触发 FLT 所需的电压电平。 在正常运行条件下、OC 引脚电压将小于阈值范围、因此不会触发 OC FLT。  但是、当发生短路事件时、将触发 OC FLT。 因此、您观察到的是预期结果。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sati-San。

    感谢您的答复。

    我有疑问。

    >但是、当发生短路事件时、将触发 OC FLT。  

    此时有多大的 OC 引脚电压?

    OC FLT 在我们工作台上的阈值水平(6.1-6.2V)下触发。(-20°C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:

    感谢您的参与。 您是否可以共享在 SC 事件期间捕获的以下波形(Vgs、Vds 和 OC 引脚)。

    测得的电压是否靠近 OC 引脚? 它是否在高侧/低侧? 是否仅在低温下观察到该行为?

     测量是否使用高 BW 探头和示波器通道完成?

    期待您的意见。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将回答您的问题、如下所示。

    >是否可以共享在 SC 事件期间捕获的以下波形(Vgs、Vds 和 OC 引脚)。
    我没有波形、因为我使用数字万用表测量了它。
    我会粘贴测量方法的图片。
    请参考它。

    >测得的电压是否靠近 OC 引脚?
    有。

    >它是否位于高侧/低侧?
    两侧。

    >是否仅在低温时观察到行为?
    有。

    >测量是否使用高 BW 探头和示波器通道进行?
    我没有使用示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:

    OC 规格在0.63和0.77之间 变化、变化 主要是由于器件之间的差异而引起的、主要是温度。   在低温条件下、规格值较低。

    您是否打开和关闭电源以转至特定的目标值? 是否 涉及过冲/?  触发的值由于温度原因似乎接近下限、如果测量/源存在任何尖峰或精度问题、 它可能会在触发时显示在规格限制或更低处、并且使用 DMM、您无法捕获它。

     您将需要使用高 BW 探头和示波器进行捕获、还需要使用精确的电源、因为故障值非常接近规格限制。

    希望它有所帮助。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sati-San。

    感谢您的答复。

    >是否打开和关闭电源以转至特定的目标值? 是否 涉及过冲/?

    当输入电压增加时、可能存在任何过冲。

    我会检查一下。

    谢谢。

    Hiroaki