This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:设计审查和疑问

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385503/tps3851-design-review-and-queries

器件型号:TPS3851

工具与软件:

您好!

在我们的一个设计中、我们使用 TPS3851H33EDRBR 看门狗计时器 IC。 在我们的设计中,看门狗计时器的输出 (WDO 和 RESET )用于重置 STM32控制器。  SET1由 STM32控制器控制、MR 由另一个处理器提供。 我想问、如果 SET1为低电平、那么我们是否可以通过将 MR 引脚设置为低电平 (由另一个处理器控制)来重置 STM32?  

我们希望 twd=20sec、因此我们选择 Ccwd=0.27uF 计算是否正确? 您能否查看随附的设计电路(是否在功能上正确)并建议是否需要进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    感谢您提出的问题、是的、MR 引脚可以被拉至低电平、在 SET1为低电平时将 RESET 引脚置为有效、是的、Ccwd=.27uF 将为您提供 TWD = 20.9s。

    我已经审阅了原理图、一切看起来都 很好。   

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    感谢您的响应。 我又有关于此设计的一个问题。 如果我们希望在 VDD (VDD 范围为1.8V 至3.6V)低于2.5V 时让控制器休息、我们是否应该在设计中使用 TPS3851H25EDRBR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    对于 H33、电压阈值为3.069V、而 H25为2.325V、那么您的设计可承受的最低电压是多少?

    Jesse