This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:在特定参数下请求最小/典型/最大启动时间

Guru**** 2381400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390557/tlv733p-request-for-min-typical-max-startup-time-under-specific-parameters

器件型号:TLV733P

工具与软件:

您好!

您能否提供以下条件下的最小/典型/最大启动时间?

-输入电压将以10mV/us 的速率上升到2.5V

-输出电压将为1.8V

-预期电流消耗将为100mA

-输出引脚上的1uF 电容器

-使能引脚将连接到输入电压

我们要寻找的启动时间是使用上述标准从输入电压= 0V 到输出电压= 1.8V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    1.要测量启动时间、您在输出电压规格上的容差是多少(在1.8V 的95%/98%范围内)?

    2.我们无法提供您所提到规格的相关数据。 我将在 Cadence 开一个模特,并在这个周末回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的观看。

    1.您能以最严格的输出电压容差(100%)运行模型吗?  否则、我将采用最接近1.8V 标记的任何值。  我们的客户未建议输出电压具有容差。  他们打算供能的 IC 将在较低的电压电平下运行、但他们要求提供这个数字。

    2.我会等待模型的结果。  我对此表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 我会尽力为您提供100%的答案、以及具有内置容差的更真实的规格。