This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:PACK+输入与 GND 之间的距离(GAP)应该是多少?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389931/bq4050-what-should-be-distance-gap-between-pack-input-and-gnd

器件型号:BQ4050

工具与软件:

有一个 BQ4050电池管理 IC 及其参考设计原理图。 在下图中、电池输入和 GND 之间有一个电火花隙符号(我认为标记为 E2、E3和 E4)。 我想知道气隙应该距离有多远。 此处提供参考设计文件、   德州仪器(TI) TIDA-00982 BMS 参考设计中的 BQ4050参考设计原理图。 但是、我有一些相关的问题:  
1.如何设计火花隙?
2.火花隙是否足够,还是应该放置 TVS 二极管?
3.对于 ESD、我必须考虑多大的额定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电池电压中、火花隙不是强制性的。 我们经常在 PACK+和 SMBus 通信线路中使用它们。 请参阅 BQ4050EVM 原理图。 

    可能会出现火花隙填充。 您可能不需要设计它们。  

    TVS 二极管额定电压取决于引脚。