This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:在正常运行模式下电芯和 PACK-之间存在意外电位差

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389871/bq2970-unexpected-potential-difference-between-cell--and-pack--in-normal-operation-mode

器件型号:BQ2970

工具与软件:

您好!

我遵循与 BQ29700 EVM 完全相同的设计、甚至使用相同的元件。 每次 系统通电(即连接电池)时、我都会第一次看到 PACK-和 CELL-之间的电压差。 这会导致实际输出电压远低于电池电压。 当电池电压为3.7V 或更高(电池电压+和电池电压之间)时、I 测量 CELL+和 PACK-之间~2.7V 的电位差。 我使用的是 BQ29700DSER 封装。 所有硬件组件都是新的、没有物理损坏的迹象。

当我将 CELL-和 PACK-短接在一起时、电压差恢复为预期值-即电芯电压与电池组电压匹配。 这一症状与原作者的帖子相似。

作为一种可能的缓解措施、如果在 CELL-和 PACK-之间直接连接了5兆欧的电阻器、您是否会看到任何问题? 这是否会绕过保护电路? 我认为如果两个 FET 栅极都未被驱动、并且电池和电池组栅极之间具有高阻抗路径、会出现这种情况。 或者、您是否有解决此问题的建议?

请参阅以下所附的应用原理图-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会在 CELL-和 PACK-之间添加5MΩ Ω。 我想您的问题是接地参考放置。

    我将更改您的接地位置:

    VBAT-应该是您的 GND 基准。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    感谢您提供 A2A。 我不确定这是否解决了我的问题。 我正在尝试将 CELL-[VBAT-]与 PACK-[GND]隔离

    如果我将 VBAT-连接到电路板 GND、这不是 完全绕过 BQ2970吗? 我认为当电池电压不符合保护阈值时、即从电路中切断电池、低侧开关就会提供高阻抗返回路径。 我将组件直接连接到 VBAT+和电路板 GND、如果将 VBAT-(CELL-)和 GND (PACK-)网连接在一起、那么即使电池消耗低于安全阈值、这些组件的静态功耗也将继续耗尽电池。 此外、本设计遵循数据表引脚说明和示例应用布局(第12.2节)。

    如果有替代解决方案、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    抱歉、我犯了个错误。 您的原始电路就完美了。

    您看到的区别是放电电路未启用:

    器件首次上电时、它假定 UVP 状态。 您可以按照上述说明启用放电电路。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    感谢您的回复和分享此警告声明。 您能否将我链接到从中获取的原始资源、以便我可以将其作为参考?

    此外、您仍然看到将 CEL-和 PACK-连接在一起的5Mega 欧姆电阻器有任何问题吗? 这在理想情况下有助于解决放电电路问题、方法是在启动时使两个节点达到相同的基准电压。 此外、当不驱动栅极时、非常大的电阻值将确保几乎没有电流流过。 请告诉我这种方法是否存在问题以及任何相关的理由。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    当然! 注意事项声明位于部分中  9.4.1正常运行  状态 具有成本效益的 BQ297xx 适用于单节锂离子和锂聚合物电池的电压和电流保护集成电路数据表(修订版 H) 细节和指导。

    我遇到的问题是 UVP 的恢复、电池将始终放电。 但是、您可以测试它、看看它是否适合您的应用。

    此致、

    Thomas Rainey