This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:如何针对不同器件? 我的电路板上有2个 I2C BQ 器件。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387583/ev2400-how-to-target-a-different-device-my-board-has-2-i2c-bq-devices-on-it

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ34Z100、、 BQSTUDIO

工具与软件:

我的板有 BQ76952和 BQ34Z100、EV2400始终先连接到 BQ34Z100。

如何切换到 BQ76952?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可强制为 BQ76952打开正确的.bqz、然后 BQstudio 应连接到监控器。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何操作呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在未连接通信的情况下打开 Bqstudio、并从.bqz 列表中选择监视器。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不起作用。 该软件仍连接到地址0xAA 处的 BQ34Z100、但使用 BQ76952的配置文件、因此所有数据都进行了扰频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这不奏效。 即使我一开始没有插入 i2c、使用 BQ76952配置文件、然后插入 i2c、它也会检测并加载 BQ34Z100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 i2c 扫描仪程序来确认 i2c 总线上的两个芯片都处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与我的团队讨论之后、您需要断开 BQ34z100的 i2c、然后在 BQstudio 成功连接到显示器后重新连接 i2c。

    下面的主题具有类似的问题。

    (+) BQ76952:电量监测计和电池监测器的通信问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、这太 不切实际了。 我正在使用开发板的量产就绪版本、但它无法无损隔离芯片。

    您能修复 BQ Studio 软件吗? 寻址特定芯片应是此软件的基本要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    电路板的设计如何? 理想情况下、该设计应包括一个可以与2个 I2C 器件并行通信的 MCU、并且具有两个可在外部使用的输出 I2C 连接器。 然后、可以连接2个 EV2400并将其与 BQstudio 一起使用。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 是 ESP32-S3、位于子板上。

    我在主板上、在相同的 i2c 线路上使用两个 BQ 芯片。 因为这就是 i2c 的设计…

    我只需要修改一些原型、因为 BQ Studio 无法正确寻址芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    这是最好的行动方针。

    此致、

    Nick Richards