This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:通过在 TPS23754中区分 POE/POE+来询问要通知的功能

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390184/tps23754-inquiry-about-the-function-to-notify-by-distinguishing-between-poe-poe-in-tps23754

器件型号:TPS23754

工具与软件:

您好、TI 专家

客户在使用 TPS23754开发固定 RFID 终端时有疑问。

Q1) TPS23754中是否有可以区分 POE/POE+和通知的功能?

根据是否连接到802.3at / 802.3af、控制终端必须支持的功能限制存在问题。

Q2)您是否可以检查是否有任何可能是触发器的东西?

请检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您发送编修!

    TPS23754的 T2P 在 802.3at 时较低、在 802.3af 下较高。 TPS23754可以根据分类事件的数量来判断这两个事件、AT 有2个事件、而 af 有1个事件。 但 PD 不会具有 AT 和 af 的其他函数。 通常情况下、下游 MCU 可以检查 T2P 引脚输出、然后 MCU 可以相应地进行功率分配(如果 af、则为13W;如果 at、则为25.5W)。  

     

    此致、

    Diang