This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531EVM:当移除 VBUS 输入后、SYS 电压会下降

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389935/bq27531evm-sys-voltage-drops-when-vbus-input-is-removed

器件型号:BQ27531EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27531-G1BQ24192

工具与软件:

我们在应用中将 bq27531-G1与 bq24192搭配使用;

我们发现、有时当我们移除 VBUS 电源输入时、SYS 会下降、而连接到 SYS 的 soc 会关闭。  

当电池电压大约为4.1V 时发生很多情况、如果我们将电池电压降低到3.9V、我们不会看到任何关断问题。

可能是什么原因?

充电器是否有从电池充电切换到电池放电的切换时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    在移除期间、您能否共享 VSYS 和 VBUS 的波形? 移除 VBUS 后、VSYS 负载是多少?

    此致、

    Wyatt Keller