This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427:用于校准给定电池的电量监测计。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390346/bq27427-bq27427-calibrating-fuel-gauge-for-given-cell

器件型号:BQ27427
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:BQ Studio

目前、我们将这种电量监测计用于我们的一种新设计、目前我们在校准此电量监测计时面临问题。  

使用的参考文献:

https://www.ti.com/lit/ug/sluucd5/sluucd5.pdf

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

设置:

  • BQ27427 EVM   
  • 已使用 EV2400 与 BQ Studio 连接
  • 定制锂离子电池组
    • 设计容量:1250mA 454.
    • 放电端子电压:3000mV
    • 充电端子电压:4400mV
    • 标称电压:3850mV
  • BQstudio 设置 CONFIGs
    • OpConfigD[化 合物 ID]

      [10]

      终止电压与当前电池匹配。

      Design Capacity

      1250mA 4.4.

       

      设计电压

      3850mV

       

      充电终止电压/ Taper Voltage (109)

      4400mV

       

      Taper Rate

      182 [0.1h]

      计算:1250mA = C、62.5mA =数据表中的锥形电流。

      1250mA / 4.07(110% x 62.5mA )= 18.18小时。 /0.1 = 182

      放电终止电压

      3000mV

       

      Dsg Current Threshold

      250 [0.1h]

      计算:放电电流设置为50mA。 因此、C = 4.5 1250mA
      C /(C / 25 x 0.1)= 250 [0.1 h]

      CHG 电流阈值

      225 [0.1h]

      计算:充电电流阈值设置为55.5mA。 C = 4.2000 1250mA、因此:
      C /(C / 22.5 x 0.1)= 225[0.1h]

      停止电流

      313 [0.1h]

      计算:将 Quit Current 设置为更低至40mA。 C = 4.5 1250mA
      C/(C/31.25 x 0.1)= 313[0.1h]

      Dsg Relax Time

      60年代

      保留默认设置

      CHG 放松时间

      60年代

      保留默认设置

      Quit Relax Time

      1秒

      保留默认设置

      OpConfig[温度]

      10.

      用作温度源的主机写入温度

      睡眠电流

      10mA

      暂时保留默认值

问题

  1. 根据 学习周期参考手册、在 BQstudio 中找不到以下命令
    1. IT Gauge 使能(0x21)
  2. 以下状态寄存器不可用
    1. GAUGE_EN
    2. RDIS
    3. QEN

说过如何根据电池校准电量计? 看起来校准参考指南对于此电量监测计(BQ27427)无效
我想对其进行校准、从而创建黄金映像、以便 可以导出 RA 表和配置值。

非常感谢、我们将等待您的回复。

此致、
Chamith