This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:如何使用 TM4C123G LaunchPad 评估板对基于 TPS65988DH 的系统进行编程和调试

Guru**** 2815165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381127/tps65988-how-to-use-the-tm4c123g-launchpad-evaluation-board-to-program-and-debug-tps65988dh-based-system

器件型号:TPS65988

工具与软件:

我购买了一个 TM4C123G LaunchPad 评估板、用于对 基于 TPS65988DH 的系统进行编程和调试。  我已经将  TM4C123G LaunchPad 评估板上的以下突出显示的信号连接到 基于 TPS65988DH 的系统。   

接收到的 Tiva 板无法与 基于 TPS65988DH 的目标进行通信。  这是 USB 转 I2C/SPI 适配器设置

将 Tiva 板连接到 PC 时、未出现添加的 COM 端口。  此电路板是否应与随 EVM 一起安装的驱动程序兼容?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Tiva 器件需要一个我们称为 PPC_Host 的定制固件、才能与我们的 GUI 和 PD 控制器协同工作。 如果没有此定制固件、Tiva 将无法与我们的 GUI 工具配合使用。 我们只能为内部测试构建提供这种定制的 Tiva 固件。 我们无法提供可供生产使用的定制 Tiva 固件。 请与我们确认。  

    确认后、我将提供有关如何获取定制 TIVA 固件的说明。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何产品将 Tiva IC 用于生产。  它将仅用于调试原型。  我们将使用 基于 FT4232的 FTDI 板进行生产编程。

    Tiva 固件不会用于生产用途。  

    David。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认。 您是否创建了 myTI 帐户? 请发送您创建 myTI 帐户的电子邮件。 由于此 Tiva FW 是内部二进制文件、因此我们必须通过 TI 安全资源文件夹来共享、这需要您具有 myTI 帐户。

    另请下载以下闪存工具。 您需要将固件加载到 Tiva Launchpad。

    https://www.ti.com/tool/LMFLASHPROGRAMR

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 MTI 帐户。  我应该如何向您发送电子邮件?  我  以前通过 www.ti.com/mysecuresoftware/收到过文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初在 david.hilderman@gmail.com 下面注册了 myTI 、我当前的电子邮件地址是 dhilderman@ivlaudio.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将为您提供对您的 myTI 帐户正确文件夹的访问权限。 请预计7月4日假期的延迟、因为我们的大部分团队在本周剩余时间内都不在办公室。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、   

    有没有机会我 很快就能获得 PPC_Host Tiva FW?   

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们的营销团队现在可以为您提供访问权限。 您应该很快就会收到包含 PPC_Host 二进制文件的文件夹的访问权限。 如果您  仍然可以访问 david.hilderman@gmail.com、则会收到一封电子邮件。 如果没有、您可以稍后登录到与该电子邮件关联的 myTI 帐户并进行查看。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们曾尝试为您提供访问权限、但我们不允许再提供使用 gmails 创建的 myTI 帐户的访问权限(该帐户必须是公司域)。 请使用您的 dhilderman@ivlaudio.com 电子邮件地址创建一个新的 myTI 帐户、我们将通过该帐户提供访问权限。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试通过 dhilderman@ivlaudio.com 创建新的 myTI 帐户 、但被禁止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的 myTI 帐户、  dhilderman@ivlaudio.com 是相关的电子邮件地址。  我试图把它更改为其他东西,但不被允许。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我过去使用当前设置进行了安全下载、但没有使用 Gmail 帐户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到一种获取 PPC_Host Tiva 固件的方法、为了推进这个项目、我们确实需要使用这个工具。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已要求同事申请  PPC_Host Tiva 固件。 他的 myTI 帐户是使用企业电子邮件帐户创建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Alex 目前正在出差休假。 我将帮助接管这个票据。 我将和您的同事一起访问 PPC_Host FW。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢