This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25798, BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391749/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ40Z50

工具与软件:

您好、如果您在以下方面提供任何帮助、我们将不胜感激。

我们看到 BQ25798在为2s0p 电池组充电时出现异常行为、并且难以确定故障(可能是配置)、但到目前为止、我们无法找到根本原因。

当我们安装电池包后、0x1d VBAT 存在状态寄存器可以正确检测到电池包、但是、在为 AC1、AC2和 VBUS 线路提供电压后、我们可以看到状态寄存器变为"VBAT 不存在"。  我们相信这会阻止器件为电池组充电。

BQStudio BQ25798字段视图

  • VAC1、VAC2、VBUS 上安装但无电源的电池
    • VBAT 存在状态(0x1D)= VBAT 存在
    • AC1、AC2、VBUS 状态(0x1B)=不存在
  • 电池安装在 VAC1、VAC2、VBUS 上并具有电源(8.4V 0.5A)
    • VBAT 存在状态 (0x1D)= VBAT 不存在
    • AC1、AC2、VBUS 状态(0x1B)=存在

这是使用 BQ40Z50-R3电量监测计在电池包学习周期中发现的、在我们尝试在放电周期后对电芯进行充电之前、一切都正常。

[BQ25798]->[BQ40Z50]->电芯1 + 2。

状态

e2e.ti.com/.../bq25798.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    放电后、充电器的 BATP 引脚处的电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 INR18650-29E 数据表、放电切断电压为2.50v *电芯数(2)= 5.0V。 BQ25798 BATP 引脚直接连接到 PACK+引脚(下方+BAT)、避免了 BQ40Z50 CHG/DSG FET。 下面的 VDC 连接到 BQ25798 BAT 引脚。

    注意: 即使电池组充满电(8.4V)、该症状仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    CHG 和 DSG FET 与顶部电芯串联。  BATP 应连接到保护器输入、即 CHG FET 的输入侧。  如果您使用 BQ40Z50连接到模拟电池、充电器是否正常工作?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已将电源直接连接到 DSG FET、绕过 BQ25798、并连接了 DL3021A 来模拟电池、而不会出现任何问题;我们看到了电流阱。  也对实际电池执行了该测试;同样、未遇到问题。

    在环路中使用 BQ25798进行测试会导致没有电流吸收、BATFET 保持禁用状态。

    读取数据表的第8.3.3节和第8.3.4节、我们执行了几种测试场景。

    情况 :通过输入源(无电池)为器件加电

    故障中断标志: 全部清除。

    VBAT 存在状态:VBAT 不存在

    AC1/AC2/VBUS 存在状态:存在。

    VSYS 状态:未处于 VSYSMIN 调节状态。

    SYS:0V (无论摆动、我们都不会看到电源)

    情况 :通过输入源使用电池为器件加电

    故障中断标志: 全部清除。

    VBAT 存在状态:VBAT 存在。

    AC1/AC2/VBUS 存在状态:存在。

    VSYS 状态:未处于 VSYSMIN 调节状态。

    SYS:8V

    情况 :无输入源时、设备通过电池上电

    故障中断标志: 全部清除。

    VBAT 存在状态:VBAT 存在。

    AC1/AC2/VBUS 存在状态:不存在。

    VSYS 状态:未处于 VSYSMIN 调节状态。

    SYS:8V

    在测试过程中突出显示的一项内容是 VSYS 状态寄存器(1Eh)的不可变特性、数据表明确指出:

    0h =未处于 VSYSMIN 调节状态(VBAT > VSYSMIN)
    1h =处于 VSYSMIN 调节状态(VBAT < VSYSMIN)

    然而、无论 VBAT 或 VSYSMIN 如何、VSYSMIN 调节不变

    周围有多个 BQ40Z50EVM-561评估模块、您能否建议将此 EVM 上 BQ25798的 BAT 和 BATP 连接到哪个引脚?

    PACK+会导致与我们在定制电路板上看到的问题相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    EVM 默认跳线 JP9引脚1=PIN2将 BATP 连接到 shipFET 的电池端子侧。  因此、您应该能够将 PACK+连接到 J5引脚1、将 PACK-连接到 J5引脚3。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BQ40Z50禁用 DSG FET 时、BQ25798将不再检测电池组。  从不会进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    DSG 仅关断以防止欠压、因此电芯电压较低、对吗?  当 CHG FET 导通时、充电器应能够通过 DSG FET 体二极管使用100mA 涓流充电、直到电芯超过保护器欠压阈值。  电流的100mA 是否从 BAT 引脚流出?  请注意、充电器 ADC 不会报告此100mA。  安装 shipFET 后、充电器需要在 BATP 下获得高达3.55V 的电压才能开始充电。

    如果将充电器的 shipFET 短路、会发生什么情况?

    此致、
    Jeff