This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:为纽扣电池寻找电池充电器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389558/bq25628-looking-for-battery-charger-for-coin-cell

器件型号:BQ25628

工具与软件:

我想知道我们有支持  BR2032锂氟碳按钮电池的解决方案。

https://www.omnergybattery.com/product/br2032-lithium-fluorocarbon-button-batteries

技术规格的影响
标称放电电流0.2mA
标称电压为3V
标称容量200 (mAh)
连续稳定负载15 (kΩ)
最大消耗电流6mA
工作温度-40℃~85℃
重量3.0(g)
UL 认证 MH29853

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否提供所需充电器的更多规格? 该网站上没有有关充电终止时的电压或充电电流要求的信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    抱歉、下面的链接中显示了我们拥有的详细规格。 我知道这不是常见的锂离子电池。 您可以建议一种适用于此类电池的类似解决方案。 THX

    https://www.omnergybattery.com/product/br2032-lithium-fluorocarbon-button-batteries

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这似乎是之前共享的同一个链接、您能否共享此电池的数据表或有关充电电流和充电电压要求的更多信息? 根据说明、该电池似乎是一个无法充电的原电池、请帮助您确定您要查找的设备类型。

    此致、

    Wyatt Keller