This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04T220W:查找 TI 推荐的 PT6304N 直流/直流稳压器替代产品系列

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828512, TPS62933, TPS92643-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375678/pth04t220w-looking-for-ti-s-recommended-replacement-series-for-the-pt6304n-dc-dc-regulator

器件型号:PTH04T220W
主题中讨论的其他器件:TPSM828512TPS92643-Q1

工具与软件:

您好!

E2E 论坛的最新动态。

我最近 负责 更新公司内旧的 PCBA。  更新的主要原因是 德州仪器(TI) PT6304直流/直流稳压器模块已过时。 在我们的应用中、转换器似乎用作恒流 LED 驱动器。

我找到了 SLTA006A 应用手册、其中展示的拓扑与我们的设计非常相似。  

TI 是否为此 直流/直流模块提供了推荐的替换系列? 器件型号有助于 让我的设计朝新的方向快速起步。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的输入电压是多少?需要多大的电流?

    TPSM828512是一款较新的模块、可以使用其 SS/TR 引脚输出恒定电流、如本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva451a/slva451a.pdf 所示

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我想匹配3A 的最大电流输出、发现此 PCBA 的系统输入电压为24V

    感谢您的答复和推荐、应用手册将对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  那么、您需要24V 输入、3A LED 驱动器降压吗?  您是否仅驱动1个电压约为3V 的 LED?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    快速搜索显示负载是 三(3)个 LED 和 三(3)个 LED 并联、总共需要六(6)个 LED。  现有的稳压器设计为12V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否要联系 TPS92630-Q1等 LED 驱动器 ? 我将把该主题交给 LED 团队。  

    如果您需要通用降压转换器、 建议使用 TPS62933。 (30V、3A 降压转换器)

    谢谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用 TPS92643-Q1 3A 同步降压 LED 驱动器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢每个人的建议,这是很好的让我开始一个新的设计.

    它不是 TI 部件、但我找到了 Recom Power R-7312P 、它看起来可以替代  PT6304N 直流/直流降压稳压器。

    我现在将该线程标记为已解决。