This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:肖特基势垒二极管

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392087/bq25798-schottky-barrier-diodes

器件型号:BQ25798

工具与软件:

为了减少开关期间的下冲、将在 SW1和 GND 之间以及 SW2和 GND 之间插入以下肖特基势垒二极管。
・ROHM RB160VAM-40
  www.rohm.com/.../rb160vam-40-product

您能给我们讲一讲要插入的肖特基势垒二极管(SBD)的要求和选择标准吗?
请说明是否根据充电条件正确选择了 SBD。

充电条件如下。

VAC1输入:12V
VAC2输入:5V
充电电压:7.2V
CC 充电电流:1000mA
截止电流:120mA
输入电流限制:1600mA


VAC1输入:12V
VAC2输入:无(仅 VC1输入)
充电电压:8.0V
CC 充电电流:1300mA
截止电流:160mA
输入电流限制:1150mA

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    二极管需要尽可能靠近 SW 和接地端放置(如果可能、不要使用过孔)、二极管应具有低反向恢复电流。  

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jibin-San:

    我相信、该肖特基势垒二极管的性能与为 BQ25798EVM 的 D4和 D8保留的 MBR130T1G 相当。
    反向恢复电流写在数据表中、如下所示、因此可以放心地假设可以更换 RB160VAM-40、对吗?
    如果您有任何疑问、请告诉我您的意见。


    ・MBR130T1G (BQ25798EVM D4、D8):

    ・RB160VAM-40:


    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    换用应该没有问题。

    此致、

    Jibin