This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:BQ76942

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391950/bq76942evm-bq76942

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76942EV2400

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在使用 BQ76942EVM ,并尝试与 Battery Management Studio 连接。 它会 显示 Auto Detected:None (自动检测:无)并让我选择器件、其中选择器件时也不会连接到 EVM。

我们在 J1连接器中正确施加了来自适配器的14V 电压作为电池仿真器。 根据用户指南、我们已进行过多次尝试、但仍然无法通过板载 EV2400进行检测。 我们跟踪了 I2C 信号、发现 EV2400正在尝试连接、但板载 EVM BQ76942无响应。  
请帮助我们将 BQ76942与 EV2400连接

此致

霍迪达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khodidas,

    用户指南规定应使用从 BAT-连接到电池10的36V 电压。

    将 EVM 连接到 PC 时、是否看到三个绿色 LED 亮起?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们的硬件是4S 模式,所以它得到14V。 绿色 LED 也在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正确配置了 Vcell 模式?

    此致、

    Thomas Rainey